This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE504:如何连接 PCIe REF 时钟

Guru**** 2833915 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701348/sn65lvpe504-how-to-connect-pcie-ref-clock

器件型号:SN65LVPE504

如何使用 sn65lvpe504连接 PCIe 参考时钟信号? 如何在布局中放置交流耦合电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误你的时间。  SN65LVPE504不用于缓冲 PCIe REFCLK 信号。  PCIe REFCLK 是一个直流耦合接口、此器件专为高速交流耦合信号而设计、不符合 REFCLK 电气要求。

    此致、

    Lee