This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:寄存器0x70和0x71功能

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704201/sn65dphy440ss-register-0x70-and-0x71-function

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好、我有一个系统使用 DPHY440SS 来缓冲较长的 MIPI CSI2总线。 但是、我无法让440切换到 HS 模式:它似乎卡在 LP 或 ULPS 状态。 输入上的所有信号看起来都正常、我可以在数据输入上看到正确的 LP11 -> LP01 -> LP00序列。 但输出上没有时钟或 HS 数据(输出上存在 LP 信号)。

您能否向我发送此器件的扩展寄存器列表(如相关 E2E 帖子中所述)?

非常感谢

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我们没有适用于此器件的扩展寄存器文档。

    此致、
    JMMN