This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E101:TPD4E101封装问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703656/tpd4e101-question-of-tpd4e101-package

器件型号:TPD4E101

您好专家、

我的客户想知道我们是否需要在中央焊盘上添加过孔。 如果是、我们是否可以通过定位向客户提供参考、以便客户参考? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在这个封装中、您应该将过孔放置在中心焊盘上。 连接到下面的接地层
    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cameron、

    感谢您的回复!
    我的客户需要在其 PE 应用中使用此器件。 有 dxf。 可以向他们提供文件来构建符号? 非常感谢!!

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安、
    很抱歉、我们没有该器件的 DXF 文件。 但是、我们的所有器件都在数据表中提供了用于构建符号的封装图。
    此致、
    Cameron