This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:DP83TC811EVM

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700423/dp83tc811evm-dp83tc811evm

器件型号:DP83TC811EVM

此电路板是否使用微控制器来配置 PHY、或者背靠背连接立即工作? 是否需要软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Klajdi、

    背靠背连接根据811和822的搭接立即工作。

    板载控制器允许根据所需的测试将配置应用于811或822。

    您计划如何使用 EVM、也许我可以帮助您进一步了解您需要做的事情。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划设计一个包含2个 PHY 的电路板、只是将其用作转换器、但我不确定在没有 MCD 和 MDIO 线路连接的情况下、仅2个 PHY 是否可以工作。 以下配置是否可以工作(没有突出显示的组件)而无需任何固件内核配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Klajdi、

    是的、转换器将在没有控制器的情况下使数据路径正常工作。

    如果您计划对转换器执行任何高级测试、如 OA 合规性测试、则需要访问 MDIO 以执行寄存器配置。 如需更多信息、我必须将您连接到 TI FAE。

    如果您需要更多帮助、请告诉我、我将尝试与您联系 FAE。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob、您好!
    我在6月19日提出的问题与 Klajdi 非常相同。
    我们只需要使用811和822构建一个从4线到2线以太网(当然还有2W 到4W)的转换器、以获取汽车网络接口。
    OA 合规性意味着什么?
    您是否从 FAE 获得了任何特别的评论?
    很高兴您能很快阅读。
    此致、Manfred
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manfred、

    如果您只想使用数据路径进行 TX 到 T1的转换,则介质转换器不需要软件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob、您好!
     
    非常感谢您的回复。
     
    因此,我将设计一个原型布局来评估这两个 IC。
     
    另一个问题:
    TI 是否具备将千兆位以太网转换为1000Base-T1的 IC?
     
     
    此致、
    曼弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob、您好!

    我忘记问:是否有任何选项可直接从 USB2.0转换为100Base-T1?

    此致、Manfred