This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5851:需要 SiC MOS 栅极驱动器帮助

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S, ISO5851, TIDA-00446, TIDA-00917, TIDA-00195, TIDA-01606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704300/iso5851-sic-mos-gate-drive-help-needed

器件型号:ISO5851
主题中讨论的其他器件:ISO5852STIDA-00446TIDA-00917TIDA-00195TIDA-01606

我需要为 SiC MOSFET 开发隔离式高侧栅极驱动器。  我正在寻找一款智能芯片、该芯片可提供隔离、高 CM 抑制、DESAT、米勒钳位 2级软关断、还能够接受来自电流感应电路的输入、如果感应电路的电平高于阈值、则芯片将开始关断或故障。  它需要能够在出现故障、欠压或过热情况时输出、并且能够让我对其进行复位。  我计划将此驱动器的频率提高到500kHz、因此去饱和和故障报告时间需要加快。  我计划在栅极电荷约为1100nC 的高频交流/直流/交流逆变器中驱动 MOSFET 单模块和半桥模块、因此我将使其成为一个双通道栅极驱动器、其上有两个相同的驱动电路、但彼此隔离。  我将在智能芯片输出和 SiC MOS 栅极之间使用并联 BJT 电流升压器。  我不知道 TI 作为合适的芯片提供了什么、因此我在标题器件型号中选择了一个。  如果有任何建议和参考设计,将不胜感激。

谢谢您- John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    ISO5851具有大多数功能、例如高达1.5kVrms 工作电压和5.7Vrms VISO 的高电压隔离、最小100V/ns 的高 CMTI、有源米勒钳位电路和 DESAT 保护。 DESAT 引脚可连接到电流感应电路的输出、以实现过流或短路保护。 DESAT 阈值大约为9V、需要正确设置电流感应输出。 在 DESAT 检测情况下、ISO5851会下拉驱动器输出并将故障报告至/FLT 引脚。 故障检测后、可在几微秒内报告故障。 电源电压由 UVLO 功能监控。 电源 UVLO 故障报告给 RDY 引脚。 ISO5851没有软关断功能。 因此、我建议使用 ISO5852S、它具有软关断功能和 ISO5851的所有功能。 也就是说、ISO5852S 似乎能够满足您的应用的大部分需求。 ISO5852S 是一款单通道栅极驱动器。 因此、您将需要两个 ISO5852S 来驱动半桥电路。 我对过温保护功能不太确定。 请详细说明一下吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  在温度保护方面、我看到一些智能芯片的制造商在芯片内部温度过高时将芯片关闭、从而对芯片进行自我保护。  因此、您认为 ISO5852S 能够最好地满足我的需求。  有没有任何参考设计可以帮助我进行该芯片的设计和布局?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    ISO5852S 没有集成的热关断电路。 我们有许多采用 ISO585X 栅极驱动器的参考设计。 您可以搜索 TIDA-00195、TIDA-00446、TIDA-00917和 TIDA-01606以了解更多详细信息。 如有任何问题、请告知我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要5852S 芯片和 SiC MOS 之间的电流升压级。 我需要大约+/-30 APK。 我在 TIDA-00917中看到、它们使用了电流升压级、但信息很少。  我想将2个或3个此类升压级并联、因此我想了解如何实现这一目的。  我查看的是 Diodes #ZXGD3006E6、我会将其中的3个并联。  我假设当我将这些级并联时、我需要单独的输入电阻和输出电阻来帮助实现电流共享。 输出电阻将是我的栅极驱动电阻器、但如果我必须并联每个级的总电阻量、这将占用大量空间、并联值的电阻器等于我需要总栅极电阻。 也许我可以将一个部分并联。 例如、如果我需要3个级、并且我需要10欧姆作为总 Rgate、那么我是否可以在每个级中仅并联其中的一部分;例如、将7.5欧姆的大容量电阻保留在每个级输出中、然后再将7.5欧姆电阻放置在每个级输出中? 它们的并联电阻为2.5、然后添加到7.5大容量中、我得到10。 我假设我会在每个级的输入上执行类似的操作、但我不知道如何计算它。 可以帮帮我吗?

    此外、我需要+19/-5V 栅极驱动器、我看到您的应用手册中有一个显示了板载功率浮动电源、但它看起来功率很低。  我需要一个类似的电源、但更像是20 - 30瓦。  是否有任何文件可以在这方面帮助我?

    谢谢您- John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    正如您指出的、最好在 BJT 缓冲器的基极上使用单独的电阻器、并使用栅极电阻器、以实现更好的电流共享。 我不建议使用单个7.5欧姆电阻器、因为这可能会使栅极电阻器过热。  

    关于电源、我建议您使用 TI 在线电源设计工具 Webench 获取帮助。 反激式和半桥转换器可以是适合您的应用的良好拓扑选项。  

    请告知我们任何进一步的问题。

    此致、