主题中讨论的其他器件:ISO5852S、 TIDA-00446、 TIDA-00917、 TIDA-00195、 TIDA-01606
我需要为 SiC MOSFET 开发隔离式高侧栅极驱动器。 我正在寻找一款智能芯片、该芯片可提供隔离、高 CM 抑制、DESAT、米勒钳位 2级软关断、还能够接受来自电流感应电路的输入、如果感应电路的电平高于阈值、则芯片将开始关断或故障。 它需要能够在出现故障、欠压或过热情况时输出、并且能够让我对其进行复位。 我计划将此驱动器的频率提高到500kHz、因此去饱和和故障报告时间需要加快。 我计划在栅极电荷约为1100nC 的高频交流/直流/交流逆变器中驱动 MOSFET 单模块和半桥模块、因此我将使其成为一个双通道栅极驱动器、其上有两个相同的驱动电路、但彼此隔离。 我将在智能芯片输出和 SiC MOS 栅极之间使用并联 BJT 电流升压器。 我不知道 TI 作为合适的芯片提供了什么、因此我在标题器件型号中选择了一个。 如果有任何建议和参考设计,将不胜感激。
谢谢您- John