This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:ds250DF410评估板 PRBS 发生器、如何解决眼图下冲问题?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704142/ds250df410-ds250df410-eval-board-prbs-generator-how-to-solve-eye-out-undershoot

器件型号:DS250DF410
主题中讨论的其他器件: DS280DF810

尊敬的 e2e

我使用 DS250DF410作为重定时器、向 RX0输入 PRBS31、25.78Gbps 信号、并在 TX0中获得输出、但 TX0的眼图输出为下冲、当我设置 后标和前标时、下冲缺失、但  

增大。  我想获得低抖动且无下冲、我该怎么办? 有两个眼图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailin、

    1)。 您是否认为第二个波形-前体=-4 -具有下冲且抖动较高? 前标的目的是强调高频并去加重低频成分。 因此、如果您在器件输出端进行此测量、您会看到此下冲。 最好在传输介质的末尾使用前标=-1进行此测量、然后与另一个波形进行比较、其中将前标设置为-4。 这些测量将有助于优化前标和后标设置。

    2)。 请在下面记下我的电子邮件地址。 如果您能告诉我您的项目应用和时间线(生产日期等)、我将不胜感激。 以下是我的电子邮件地址:Nasser.mohammadi@ti.com

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。我按照您的步骤操作。下面是测试数据。

    当我设置前标点击=1、后标 点击=1、主光标=26时、我得到一个较低的抖动 RMS 和下冲眼图。

    当我设置前标点击=1、后标 点击=-4、主光标=26时、我得到一 个 Lager Jitter-RMS 和下冲眼图。

    当我设置前体抽头=-4、后体 抽头=-4、主光标=23时、我得到了一个极小的抖动-RMS 且无下冲眼图。

    我想得到一个最低抖动且无下冲眼图、我该怎么办?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailin、

    您是否尝试使用前标= 0?

    您是否尝试使用了-2 、-3或-5的后标设置?

    每种设置 稍有不同、要获得最佳结果、您可能需要一次移动一步。  在我们的实验中、我们通常发现最低抖动具有轻微的"下冲"、正如您在眼图中所描述的那样。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我尝试了多组不同的前标、后标、主光标、我无法对抖动最低和轻微下冲的组进行微调。
    前体从-8~+8、后体从-8~+8、主光标从-26~+26。但我仍然找不到该组。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailin、

    这些眼图张开度的幅度仍然很大。  在某些情况下、降低主光标振幅可以产生相同的低抖动波形、总体"下冲"更少、如您所述。  在大多数情况下、我建议使用具有小下冲和低抖动的解决方案、因为大多数接收器都将受益于这种组合。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我尝试减小振幅、下冲缺失、但抖动增加、例如、我将主光标设置为+26、前光标设置为-1、后光标设置为-1、我获得1.291ps 抖动 RMS、当我设置主光标+12时、前光标设置为-1、后光标设置为-1、我获得1.535ps 抖动 RMS。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    考虑到您所做的所有调整、我建议您 选择折衷设置。  可以平衡对低 RJ 和尽可能小的下冲的需求。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我测试了一些情况、可能下冲的重新开启是 DS250DF410的带宽更小、因此我准备在我的设计中使用 DS280DF810。
    如何申请 DS280DF810的详细数据表?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailin、

    我不确定前往 DS280DF810是否可以解决下冲问题、因为这是由您使用的介质的输出驱动器和阻抗造成的。 请在下方添加一个链接、以请求访问 DS280DF810设计文档。  

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=202045∏_no=DS280DF810-DESIGN&ref_url=sva_sds

    此致、Nasser