This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:当 ODD 落后于 TUSB9261时、TUSB9261是否支持 ZPODD?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704079/tusb9261-will-tusb9261-support-zpodd-when-odd-is-behind-tusb9261

器件型号:TUSB9261

温哥华的奇数位于 TUSB9261后面、零功耗奇数函数失败。  USB 转 SATA 桥接器 TUSB9261是否存在限制? 谢谢。  

重现步骤:

1.将 DVD 影片插入 ODD  2.检查播放电影没有任何问题  3.从 ODD 中取出 DVD 影片  4.取出 DVD 电影光盘后关闭托盘。  5.等待三分钟  6.奇数设备仍在我的计算机中(#issue)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不熟悉您所指的"温哥华奇数"和"零功率奇数"这两个术语?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否解决了问题? 如果是、您可以分享您如何修复它、请标记为已解决。