This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:USB 笔驱动器缺失问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700527/tusb8020b-usb-pen-drive-missing-issue

器件型号:TUSB8020B

尊敬的先生:

我们的客户使用了 TUSB8020B。

外部 USB 笔驱动器已插入 USB3.0连接器。

进行了长时间测试、文件存储在 USB 笔驱动器中。

客户发现在文件写入过程中 USB 笔驱动器可能会丢失的问题。

您是否遇到过此问题? 或者、您是否 有任何意见?

非常感谢。

  • 外部 USB 笔驱动器已插入 USB 3.0连接器。

  • 问题:是否进行了长时间测试、文件存储在 USB 笔驱动器中。 我们发现在文件写入过程中 USB 笔驱动器可能会丢失的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    您能否确认您是否意味着存在数据损坏问题?   我们对集线器后面的 USB 3.0器件执行许多长期读取/写入/比较测试、没有发现任何问题。  您能否提供有关故障的更多信息?

    谢谢、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:

    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN:

    很抱歉、还没有。

    客户尚未回复。

    没关系。  如果有任何更新、我将发布。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在客户更新后发布。