This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:TIDA-01582的完整原理图

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422, TIDA-01582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701366/tusb422-complete-schematic-of-tida-01582

器件型号:TUSB422
主题中讨论的其他器件: TIDA-01582

您好、先生、

我想知道带 MSP430的 TUSB422组合应用原理图、我找到 了 TIDA-01582、但看不到这一部分。

我可以获得 TIDA-01582的完整原理图吗?

BTW、是否发布了 MSP430的源代码?

谢谢

此致、

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、
    我想您可以找到完整的参考 以下网站链接中的设计原理图。
    www.ti.com/.../TIDA-01582

    对于代码、您应该打开用户指南以了解软件流程图并阅读第3.1.3节。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的友好答复、我将打电话给您进行讨论。

    此致、

    Ken