This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:DP83848K 4%缺陷率

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703323/dp83848k-dp83848k-4-defect-rate

器件型号:DP83848K

您好的支持团队、

我的客户在 生产线上出现了4.43%的 DP83848K 缺陷率(220/4966)、客户更换 DP83848K 后出现了 NG 现象。

客户分析 NG 器件并查找大多数器件的波形电平失败。 (随附客户报告) e2e.ti.com/.../ST18501975_5F00_100BASE-TX.PDF

您是否会建议我们需要确认哪些信号或外部组件? 谢谢。

谢谢、此致

Eddiee2e.ti.com/.../ST185019DF_5F00_100BASE-TX.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    客户系统上的故障签名是什么? 他们是否看到链路问题或数据包错误?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Aniruddha

    故障签名是系统无法与网卡链接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    您能否分享以太网部分的原理图?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aniruddha

    我可以通过电子邮件将原理图发送给您吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    我已通过电子邮件收到原理图。 由于详细信息是保密的、因此我们可以继续通过电子邮件进行调试。

    此致、
    Aniruddha