This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2500:连接负载时产生嗡嗡声

Guru**** 2876930 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703881/tps2500-humming-noise-when-load-is-connected

器件型号:TPS2500

您好!

我们正在其中一个设计中使用 TPS2500。 我们注意到负载连接到 USB 输出端(连接的有钟盘)时会发出嗡嗡声。 请告诉我们是否有办法过滤 掉该噪声。 随附了一个设计扣供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gireesh、

    您是指电感器发出声音还是 VBUS 纹波? 您的测试条件是什么? VIN、负载?

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我们能够听到嗡嗡声、在调试期间、我们也看到了 VBUS 中的纹波。

    我们已将3.7V 电池电压连接为 TPS2500 IC 的 VIN。

    我们在仅充电模式(SDP 模式)下试用了 USB 拇指驱动器(笔式驱动器)、鼠标和移动设备等器件。 我们发现、连接画笔驱动器时、嗡嗡声占主导地位、连接鼠标时、嗡嗡声更小、连接仅充电模式时、移动设备的声音也更小。
    我们还发现、当负载发生变化时(连接不同的器件)、VBUS 的振幅和纹波频率会发生变化、并且在空载条件下未观察到嗡嗡声。

    请建议我们采用一种方法来滤除嗡嗡声。

    此致、

    Gireesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gireesh、

    我很清楚您的问题。
    根据我的理解、嗡嗡声来自电感器。 当低频(以音频为单位)周期性电流流经电感器时、它将产生磁场、磁场将产生噪声。 有2种解决方案可供您参考:
    1.增加 AUS 引脚(C74)上的电容。
    2.尝试更好的电感器。

    如果这两种解决方案无法解决噪声问题、请告诉我以下信息、以便我更轻松地进行分析:
    什么是 Vin。
    2.画笔驱动器、鼠标和手机的充电电流是多少? 如果无法测量、请从大到小排列。
    3.您的输入电压是多少? 当您更改 Vin>4.35或 Vin<4.35时,噪音是否会改变?

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我们已经尝试过您的建议、我们又将一个22uF 电容与 C74 (22*2=44uF)并联、并且尝试了多个电感值、如2.2uH、4.7uH (不同的制造)& 10uH。 但在这两种情况下、嗡嗡声问题仍然存在。

    以下是供您分析的信息。
    1)我们已经为 TPS2500 IC 的输入电压提供了电池电压。电池电压可以介于3.5V 至4.2V (典型值为3.7)之间。 在测试期间、电池电压为3.84V。

    2)我们可以在下面提到的几种测试条件下测量电流

    *已连接消耗41mA 电流的 USB 拇指驱动器(笔驱动器)
    我们能够听到嗡嗡声。 测得的 VBUS 纹波为7.4khz

    *已连接另一个消耗74mA 电流的 USB 拇指驱动器。
    我们仍然能够听到嗡嗡声、并且测得的 VBUS 纹波为3.8khz

    *在仅充电模式下连接的移动设备,消耗305mA
    没有产生嗡嗡声、VBUS 也没有纹波。

    *在仅充电模式下连接另一台移动设备,消耗253mA 电流
    没有产生嗡嗡声、VBUS 也没有纹波。

    3)由于我们的设备是电池供电的“Vin>4.35V"条件不存在。

    在我们的设计中、输入电压始终小于4.35V。

    此致
    Gireesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gireesh、

    根据我的理解、在输入电压条件下、频率应为1MHz。 但当负载较轻时、器件在 ECO 模式下工作。 当负载= 10mA 时、该器件每200us 切换一次、 因此 频率为5K、 即20Hz-20kHz 音频频率。 这将导致 嗡嗡声。  当负载变重时、该频率会变高。 当频率高于20kHz 时、 您将无法再听到 噪声。

     

    一种可能的解决方案是尝试更好的电感器。 您使用哪种电感器? 您能告诉我器件型号吗? 您可以在我们的 EVM 上尝试电感器吗?

    顺便说一下、当低频噪声较高时、陶瓷电容器也可能产生噪声。 解决方案是减少纹波。

    此致、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gireesh、

    你的情况如何? 您是否已解决问题?

    如果您解决了问题、我将关闭此主题。 如果您认为我的回答对您有所帮助、请单击"这解决了我的问题"按钮。

    此致、
    Bob