This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD122:泄漏规格

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704315/esd122-leakage-specifications

器件型号:ESD122

您好!

我想了解有关 ESD122泄漏的更多信息。

首先、它看起来典型的泄漏电流要低得多、图8上的最坏情况大约为0.6nA。  10nA 的泄漏情况来自哪里?

此外、两个通道之间是否存在最坏情况下的泄漏电流不匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    最大泄漏是随温度和工艺变化的保证值。
    对于该器件、通道间的泄漏应极小。 数据表不保证该值、但如果您需要、我可以尝试找到一个典型值。
    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我应该稍微澄清一下我的问题。 IO1到 GND 的泄漏电流与 IO2到 GND 有很大不同吗? 假设它们处于相同的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否在同一电压下、泄漏电流不应与通道发生太大差异。
    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何数据可以量化这种情况下的最坏情况?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    我们在室温下测量了8个单元的 ILeak、在 IO1和 IO2之间观察到的最坏情况增量为20pA。

    谢谢、

    MOE