This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS1:100 Ω 传输线路

Guru**** 2590050 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704279/sn65lvds1-100ohm-transmission-line

器件型号:SN65LVDS1

我有兴趣在大学高级项目的设计中使用 SN65LVDS1、但我对电路板有大小限制、并希望节省我所能提供的全部空间。 是否有与 SN65LVDS1类似的新器件不需要100欧姆传输线路和阻抗匹配电阻器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rachel、

    您将如何使用 LVDS 收发器? 数据速率是多少? 您将连接到什么以及它的距离有多远?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rachel、

    一段时间没听到过你的反馈。 您是否仍然需要支持? 我将继续并关闭此主题、但如果您仍需要支持、请随意回复、它将再次打开。

    此致、
    相位