This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:有关 TIC12400-Q1 ADC 功能的询问

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1, TIC10024-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699767/tic12400-q1-inquiry-about-adc-function-of-tic12400-q1

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件: TIC10024-Q1

你(们)好

我对 TIC12400-Q1的 ADC 有一些疑问。

1. 除 ADC 功能外、TIC12400-Q1和 TIC10024是否相同?

2. 除了负责 ADC 功能的参数外、TIC12400-Q1和 TIC0024-Q1是否相同?

3. 在实时监控 TIC12400-Q1的 ADC 输入引脚的电压输入时、让我知道 ADC 误差率范围。

4、是否确定了 ADC 输入引脚是否为低电平有效(低电平检测)?

如果 定义了迟滞、则迟滞范围是多少?

6.我知道 ADC 输入引脚可以设置阈值电压。 用户能否设置阈值电压的迟滞区域?

  ┌────────μ A  问题6──────中的迟滞示例 ┐μ A

  │  Ω GND 开关关闭检测阈值电压= 5.0V          │μ A

  │  Ω GND 开关 打开检测阈值电压= 4.3V          │μ A

  └───────────────────────────────────μ A ┘μ A

   您能否如上面的示例中所示设置0.7V 的迟滞范围?

   如果是、请告诉我如何操作。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

     正确、由于 ADC 被移除、TIC10024-Q1中也删除了一些诊断功能。

    2. 正确

    我们 正在努力将其添加到数据表中。 如果您需要立即评估器件、请允许我执行 kno

    4. 你能更详细地阐述这个问题吗? 我不遵循低电平有效(低电平检测)的含义

    比较 器和 ADC 上存在迟滞、但无法测量或查看、因为迟滞要求您记住上次测量的结果。

    例如、TIC12400-Q1将按顺序循环遍历输入、因为比较器/ADC 测量其在之前测量中丢失的下一个通道。  由于它在下一个周期中循环返回以测量同一通道、先前的测量已丢失、并且将进行全新的测量、因此无法测量或查看迟滞。

    6.有两种方法可以做到这一点,但不直接支持。

    a. 对通道使用原始 ADC 测量、并在软件中根据需要中断原始 ADC 代码以适应阈值

    b. 使用支持3个以上开关状态的通道。  根据需要设置下限和上限阈值、并忽略中间开关状态。  例如、如果从4移动。 V 至4.5V 这将触发/INT、但 MCU 应忽略此变化、除非它达到示例中将设置为5.0V 的第三个开关状态。

    选项 b 不是 MCU 上的软件、但会将多状态通道用于单个输入。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew
    感谢您的快速响应。

    3.我的客户希望使用 TIC12400-Q1中的实时 ADC。
    因此、如果您有 ADC 误差率的数据、请分享。
    如果您有有关随温度变化而变化的误差率的信息、也请分享。

    低检测意味着接地开关监控。
    由于湿性电流和线路阻抗、电压在接地监控期间将浮动。
    检测到 GND 开关检测时、电压可能会浮动至高于 TIC12400-Q1中指定的比较器阈值。
    (由于周围环境的原因、切换 GND 时、输入引脚电压可能超过4V。)
    因此、它们尝试通过使用 ADC 调整阈值电压值来监测输入状态。
    对于5V 时的检测开关开/关、如果我将 ADC 设置为853、我会询问如何设置迟滞。

    其他问题..
    7. ADC 正常运行的最小 Vs 值是多少?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew
    请快速回复。
    由于时间紧迫、客户被要求紧急。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您能给我发送一封电子邮件、了解有关 ADC 错误率的更多信息吗:a-mason@ti.com。

    如果将 ADC 设置设置设置为853、则不会出现迟滞。  您必须在软件中执行此操作并忽略更改、直到看到所需的代码更改。

    ADC 将在建议工作表中的电压范围内(4.5V 至35V)按指定的方式工作

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew

    数据表指出 ADC 满量程范围为0至6V、输出为10位(1023)。
    正如您所说、如果 ADC 的工作范围是4.5V 至30V、那么基准电压又如何呢?
    当 Vs 的电压小于6V 时、ADC 基准电压是否变为 Vs?
    例如、如果 Vs 为4.5V (<6V)、INX_ADC (最大值)= 4.5V = 1024?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    在内部、我们将生成自己的稳定基准、该基准与建议的电源电压无关、 包括低至4.5V 的电压。 为了能够测量0V 至6V 的输入电压、我们还会降低输入电压、因此确保即使在低电源电压下、我们也不会出现对电压采样的余量问题。

    在数据表第8.2节的功能方框图中、电阻器 R1和 R2可降低输入电压。  因此、要回答您的问题、即使在4.5V VS 下、ADC 代码1023仍将在输入引脚上表示6V。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew

    通过电子邮件请求 TIC12400-Q1错误率数据
    我尚未收到答复。
    请检查并回复。
    我的电子邮件地址是 Charles.Jeon@wtmec.com

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我深感抱歉、但看起来电子邮件正被筛选。  我正在寻找权变措施、并将进行相应更新。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将 TIC12400-Q1 ADC 误差率数据发送至 Charles.Jeon@wtmec.com。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我无法发送/接收。  我们希望将其添加到数据表中、明天我将会获得有关时间线的更多信息。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我们仍在进行这方面的工作。 我对这种缓慢的动作表示歉意。

    此致、
    Andrew