This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE502:USB3.0兼容性测试

Guru**** 2552730 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE502, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695950/sn65lvpe502-usb3-0-compliance-test

器件型号:SN65LVPE502
主题中讨论的其他器件: TUSB522P

关于 SN65LVPE502的 USB3.0合规性测试、请告诉我以下两点:

①Should SN65LVPE502设置为合规性模式以通过 USB3.0合规性测试?

(__LW_AT__正常模式无法通过 USB3.0兼容性测试?)  

②If ①是、设置正常模式是否会出现问题?  

(__LW_AT__示例测试未开始、测试已开始、但信号错误等)

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65LVPE502应置于合规性模式、以通过 USB3.0合规性测试。 即使 SN65LVPE502未检测到下游器件、该器件的合规性模式也会使其输出开启。 如果在不处于合规性模式时执行合规性测试、SN65LVPE502将不会打开其输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael - San

    感谢您的回复、

    请让我确认回路模式下的合规模式。
    合规性模式是否成为内部转接驱动器中的环回模式?
    我担心合规性模式无法通过内部回送将数据传输到主机端。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LVPE502不采用环回模式。" 我担心合规性模式无法通过内部回送将数据传送到主机端。" 我不理解你的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael - San

    很抱歉让人困惑、
    客户正在评估合规性测试。
    但是、当它们设置合规性模式时、它们的 PC 发生"无法识别 USB 设备"。
    (正常模式没有问题)

    客户正在调查原因。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LVPE502在应用中位于 USB 设备或 USB 主机中的什么位置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在兼容模式下配置 LVPE502将始终启用器件的 Rx 端接、启用此功能后、主机将检测 LVPE502的端接(即使未连接任何器件)、并开始轮询以开始与器件握手、 在未连接设备的情况下、握手失败、并在 Windows 中显示消息。  LVPE502可在正常模式下运行实际合规性测试、而不会出现任何问题。

    LVPE502是一款较旧的器件、对于新设计、我们建议使用 TUSB522P、该器件在互操作性和合规性方面进行了多项设计改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、

    客户希望了解合规模式和正常模式的相关差异。
    感谢您的回答。

    USB 应用和连接的更多信息;
    ・USB 主机:Intel C612控制器(内部芯片组)
    ・应用:USB3.0×2端口、USB2.0×4端口
    μ・连接
    (__LW_AT__USB3.0)芯片组⇔转接驱动器(SN65LVPE502)⇔扼流圈⇔USB3.0连接器
    (__LW_AT__USB2.0)芯片组⇔扼流圈⇔USB2.0连接器

    此 USB 错误是否受合规性模式的影响、这种猜测是否正确?


    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、该误差受 LVPE502合规模式的影响、如上面的 Undrea 所述。