This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982DC USB2.0/3.0识别问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699714/tps65982-tps65982dc-usb2-0-3-0-recognition-problem

器件型号:TPS65982

尊敬的所有人:

我们已将 TPS65982DC 用于 Type C 应用、但我们遇到过、在某些情况下 USB2.0/3.0无法正常工作、只有在电源复位后、它才能 正常工作、 随附的请找到他们捕获的日志、您能否给出一些解决问题的建议?

Thanks.e2e.ti.com/.../USB_5F00_Port_5F00_No_5F00_Function_5F00_20160614.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    TPS65982不控制将由外部数据多路复用器控制的 USB3.0数据。
    您能否在看到故障时再次检查是否正在发送广告牌消息?

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../USB3.0-PD-Issue.7zHiEric、

    我们正在使用坞站测试 USB3.0功能、发现某些坞站无法识别 USB3.0或 识别为 USB2.0、附加后请查找我们使用的日志数据和固件、您能帮助检查问题并提供检查步骤吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    TPS65982不控制 USB3.0数据。 这些数据线不会经过82。 82只能通过 GPIO 设置控制数据多路复用器。 请检查以确保多路复用器控制 GPIO 配置正确。

    谢谢、
    Eric