This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCA9546A:TCA9546A 通信

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697962/linux-tca9546a-tca9546a-communication

器件型号:TCA9546A

工具/软件:Linux

尊敬的 TI:

我有 TCA9546APWR 多路复用器和1.8V 的相同连接图。 只有两个从器件 SDA/SCL 通道。 是否正确接线或我是否也应在未使用信道的情况下上拉?

此致、Viktor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktor、

    我无法读取您的原理图、它太小了、但一般来说、您不必在 I2C 开关中将任何内容连接到未使用的通道。  如果您执行任何操作、请确保它是 VCC 的上拉电阻器、因此如果您进行错误编码、则不会产生过多的电流消耗。     

    -弗朗西斯·胡德

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、已调整大小。 是的、上拉至1.8V、1.5k Ω。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    交换机问题仍然无法解决。

    可以阅读我的 NVIDIA 主题吗?

    此致、Viktor。