This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:TS3USB221的4通道替代产品

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, TS3USBCA4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703433/ts3usb221-4-channel-alternative-of-ts3usb221

器件型号:TS3USB221
主题中讨论的其他器件: TS3USBCA4

大家好、

我的客户现在正在使用我们的 TS3USB221并要求提供4通道输入(4:1和1:4)替代方案。

你有什么建议吗?

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    我们没有专用的 USB 2.0 (4:1)多路复用器可用。 我认为这里的最佳选择是 TS3USBCA420。 它是(4:1)双向多路复用器、专为 USB Type-C 边带开关而设计。 它由 I2C 控制、对于 USB 高速、LNX 通道上的带宽可能较低。 此器件将在7月 RTM。 以下是指向产品页面 www.ti.com/.../TS3USBCA4的链接

    谢谢、

    Andrew Wallace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    请分享有关此器件的更多信息吗? 您可以通过我的电子邮件发送电子邮件:royhsu@ti.com

    谢谢!
    许耀明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    我们希望回复 E2E 论坛上不机密的任何内容、这允许其他人将此信息用于其项目。 您还想了解哪些其他信息?

    谢谢,

    Andrew Wallace
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    请查看完整的数据表!

    谢谢!
    许耀明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    由于产品处于预发布状态、您必须在我链接的产品页面上提交完整数据表请求。

    谢谢、

    Andrew Wallace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我已提交请求。 请帮助处理它!

    谢谢!

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    TS3USBCA420似乎最多只能支持3个通道的高速信号(500MHz)。 我认为 MIC_GND1和 MIC_GND2适用于低速信号(音频)。

    我的理解是否正确?

    谢谢!

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    MIC_Ground 通道专为音频而设计、但由于其较低的 Ron、它实际上具有比 Ln 通道更好的带宽。 我认为数据表指定通道的典型-3dB 带宽为630MHz。

    Andrew Wallace

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我找不到您提到的信息。 您能否指出它是哪一页?

    谢谢!

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    RON_AUDIO 和 BWAUDIO。 参数接近第7页的顶部。 数据表的第6.5节中。

    Andrew Wallace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我从 MySecureSoftware 页面下载的数据表没有第6.5节。 它会在6.1之后立即跳到第7部分。

    请将您得到的信息发送给我吗?

    谢谢!

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    我没有意识到您的数据表中没有该部分。 由于器件没有 RTM、我们仍在最终确定电气特性、并且尚无法发布该数据。 我将在它可用时通知您。

    谢谢、

    Andrew Wallace