This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181 _ HMDI_Sink 应用_电感器+电阻器位置? 接近 TMDS181的输出还是接近 FPGA?

Guru**** 2557560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703757/tmds181-tmds181-_-hmdi_sink-applcation-_-inductor-resister-location-close-to-the-output-of-tmds181-or-close-to-fpga

器件型号:TMDS181

您好、专家、

我的客户正在使用 TMDS181、他们询问有关"电感器+电阻器"网络位置的问题?

HDMI 接收器:

HDMI 连接器=> TMDS181 =>电感器+电阻器网络=> FPGA

电感器+RESISOTER 网络是否靠近 TMDS181的输出或靠近 FPGA? 为什么?

客户的原理图:

 来自最不兼容方的一些 HDMI 接收器参考设计:

此致

徐文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iven、

    TMDS 需要在其驱动器上的 TMDS181和 AC 电容+ FPGA 之间进行偏置、并将50 Ω 电阻上拉至3.3V。 当 TMDS181发出信号时、原理图中的 RL 网络似乎切断了偏置。 因此、这个 RL 网络应放置在连接器和 TMDS181之间。 启用后、TMDS181上的驱动器仍需要正确偏置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    请您澄清一下您的解释吗? 我无法理解你的观点。

    1、TMDS181在此应用中用作灌电流模式。

    2、客户需要在哪里添加这种偏置网络?

    根据您的最后一句话:在 HDMI 连接器和 TMDS181之间添加这种 RL 网络?

    根据您的第一句话: 需要在 TMDS181和 AC CAP+ FPGA 之间添加 RL 网络?

    此致

    徐文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、

    1.正确

    2. RL 网络应放置 在连接器和 TMDS181之间

    注:

    当数据通道上有一个高速信号时、RL 网络将切断与 TMDS181的偏置。 因此  、TMDS181 和 AC 电容+ FPGA 之间应使用50 Ω 上拉至3.3V 的电压。     启用后、TMDS181上的驱动器仍需要正确偏置。