This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:HDMI2.0+USB3.0至42引脚连接器电缆

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TDP158, TUSB522P, TUSB213
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698751/tdp158-hdmi2-0-usb3-0-to-42-pin-connector-cable

器件型号:TDP158
主题中讨论的其他器件: TUSB522PTUSB213

您好、先生、

我估计 HDMI2.0+USB3.0至42引脚连接器电缆解决方案的长度约为5~10m、需要转接驱动器。

您能否帮助检查以下功能块,如果没有任何问题,将开始实施。

谢谢~

此致、

Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Driscoll、

    与 TUSB522P、TUSB213和 TDP158相比、方框图看起来基本上是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    您可以帮助检查我的原理图吗? 请尽可能提供电子邮件。
    谢谢~

    此致、
    Driscoll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Driscoll、

    请接受我朋友的请求、以便我可以通过 E2E 查看您的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我接受了、并向您发送了 sch、请帮助检查。
    谢谢~

    BR、
    Driscoll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Driscoll、

    我目前正在审核您的 sch、并将很快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Driscoll、

    以下是有关原理图的一些注意事项:

    TUSB522P 引脚13需要连接至3.3V
    如果 J3是连接器、则 SSRX 路径上不需要交流耦合电容器。
    您在引脚搭接模式下使用 TDP158对吗? 如果是、则交换并预需连接 PU/PD 电阻器以实现所需配置。 (为了实现正常运行、SWaP 应具有 PD 电阻器。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    我更新了并添加了保护电路。
    我将私下给您发送 sch、请再次帮助检查。
    谢谢~

    此致、
    Driscoll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    请帮您检查、我再次向您发送 sch。
    谢谢~

    此致、
    Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Driscoll、

    我已通过私人邮件发送评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    请查看我在6月29日发送的私人邮件。
    谢谢~

    此致、
    Driscoll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Driscoll、

    很抱歉、我的消息似乎没有发送。 我已重新发送消息。