This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520问题

Guru**** 2539130 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701080/question-of-ucc21520

主题中讨论的其他器件:UCC21520

我对 UCC21520有疑问。

附件是数字隔离器的图。

UCC21520是否具有相同的结构?

请告诉我们  初级和次级之间增强型隔离的内部结构。

请告诉我们爬电距离。

器件中初级侧和次级侧之间的耦合电容器是否是双导体?

此致、

西泽高郎

e2e.ti.com/.../Figure.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishizawa-San、您好!

    UCC21520在附件中具有与数字隔离器类似的结构、但某些尺寸不同。

    内部隔离为电容式和双绝缘、每个芯片上有一个耦合电容器。

    由于初级侧和次级侧均封装在绝缘模压混合物中、因此描述内部爬电距离毫无意义。 根据数据表第6.6节中的绝缘额定值表、外部爬电距离至少为8mm。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    您能告诉我们增强型隔离的方法吗?
    我们想知道它是否在芯片的正面和背面绝缘。


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishizawa-San、您好!

    UCC21520增强型隔离是通过两个串联电容器在内部将输入发送器芯片(引脚1-8)连接到两个输出接收器芯片(引脚9-11和14-16)中的每一个。 这些电容器使用标称的10.5µm μ F SiO2电介质层构建、其中一个电容器构建在输入发送器芯片上、一个电容器构建在每个输出接收器芯片上。 电容器的底板连接到发送器和接收器、顶部板通过键合线相互连接。 这种结构被视为增强型隔离、因为如果一个电容器在发送器或接收器上发生故障、另一个串联电容器将保持从输入到输出的基本隔离。

    两个输出接收器芯片(引脚9-11和14-16)在功能上相互隔离。 限制因素是引脚11和引脚14之间的爬电距离。

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们的客户希望您展示 IC 结构的相关数字。
    他们希望在2018年6月19日晚上10:28的这封电子邮件中查看此图、如随附的文档。
    是否可以说明您的答案?


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishizawa-San、您好!

    他们在图上查找哪些具体信息? 仅当我们与此客户签订了 NDA (例如内部引线框尺寸和间隙)时、才会提供某些信息。 如果我们与此客户签订了 NDA、我可以在私人消息中提供引线框信息。

    我可以确认所附文档中的图是 UCC21520DW 结构的简化但准确的表示。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    关于所附文档(2018年6月19日下午10:28 e2e)、
    请告诉我们 UCC21520与随附文档(数字隔离器)之间的区别。

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishizawa-San、您好!

    发送器和接收器引线框之间的隔离技术、层堆叠和500µm μ m 尺寸是相同的。 区别在于、在随附的文档(6月19日)中、只有一个接收器芯片。 在 UCC21520中、 有两个单独的接收器、接收器引线框之间也有300µm Ω。

    我也说这幅图是简化的。 在 UCC21520和数字隔离器中、信号通过隔离栅进行差分传输、以改善噪声抑制。

    请参见下图。

    此致、