This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:链路向上、链路向下摆动

Guru**** 2860250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702134/dp83849i-link-up-link-down-swing

器件型号:DP83849I

您好!

我有几块显示"链路上- 100Mbps/全-流控关闭"、"链路下"摆幅的板。 器件会连续重复此过程。

在使用电路板一段时间后会发生这种情况。 我将在周末保持联系、当我回来时、我会看到这种行为。  

这在复位时是不可恢复的、在同一网络连接上具有相同硬件的其他电路板也可以正常工作。  

更换 phy 可解决问题。(需要确认。)  

我在 RX 线上看到信号、有时在 TX 线上看到数据。 我还在 TX 线上看到一些小于1us 的脉冲、这似乎太快了、以至于 FLP。

这一切都在 A 上、另一个端口 似乎不受影响。 信号电平看起来正常。  

您首先会看到什么? 在调试/找出根本原因时、您建议首先执行哪些步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hattie、

    您似乎看到一些链路不稳定、其中链路保持在上升和下降之间切换。 显示此问题的设备仅在端口 A 上显示、而不在端口 B 上显示
    在这种情况下、我建议在端口 A 和端口 B 之间进行原理图检查、看看是否有任何差异。 如果原理图中没有差异、则下一步是检查布局。
    要验证原理图和布局是否正确、请使用设计指南 :www.ti.com/.../snla079d.pdf

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hattie、

    我现在要关闭此主题。 如果仍有未决问题、您可以打开新主题并提供有关未决问题的信息。 如果问题相关、您还可以提供指向此主题的链接。

    此致、
    Aniruddha