This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:热限制

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703922/tca6416a-thermal-limits

器件型号:TCA6416A

您好、E2E、

 TCA6416ARDW 的最高工作温度是多少?  我看到最大存储温度和建议的工作温度、但没有看到最大值  客户正在尝试确定最大功率耗散。

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    我们将详细介绍该器件、以获取所需的值。 我们下周再见。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russel、

    该器件的最高结温可达到150C、但在这些条件下可能无法保证器件参数。 在该温度下运行也会缩短器件寿命。

    如果您的计算需要其他任何东西、请告诉我。

    此致、
    Eric