This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:CC 保护似乎需要太长的时间

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703056/tpd2s300-cc-protection-appears-to-take-too-long

器件型号:TPD2S300

同时评估 TPD2S300EVM 并发现一些看起来不符合数据表的奇怪行为。 在数据表中提到的100ns 内、cc 保护似乎没有截止。 似乎需要20ms。  

我们通过将 c_CC1和 c_CC2短接至 VBUS 来进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    如何在该示波器捕获中应用对 VBUS 的短路?

    行为将随短路类型而变化。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    是否有此主题的更新?

    我将把它标记为已解决、直到我听到您的回复。 它将在对该消息作出任何响应时打开。