This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2556:器件 TPS2556的认证 CB IEC60950-1 AM2 ed2.0。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703928/tps2556-certification-cb-iec60950-1-am2-ed2-0-for-the-device-tps2556

器件型号:TPS2556

你(们)好。

请向我发送适用于 TPS2556器件的认证 CB IEC60950-1 AM2 ed2.0。

谢谢、

Van Quach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Van Quach、

    请检查附件。

    e2e.ti.com/.../TPS2556DRB.7z

    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob、

    我已下载、但由于 ext .7z 无法打开。 它是 PDF 文件吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Van、

    它是一个压缩文件夹、如.zip。  无论如何、我上传这个.zip 文件夹、您能否提取它?

    如果您认为我的回复解决了您的问题、请点击"这解决了我的问题"。

    谢谢。

    Bob

    e2e.ti.com/.../TPS2556DRB.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob。 我相信这正是我要找的。 范