This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:该 IC 何时提供3A 电流?

Guru**** 2929210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702451/tps2549-q1-when-does-this-ic-provide-3a

器件型号:TPS2549-Q1

您好!

在这种情况下、该 IC 提供3A 电流。 根据数据表3A、DCP 模式仅持续到1.5A。 然后、该 IC 是否必须在 CDP 模式下运行、并识别流经 D+和 D-电势的充电电流? 还是必须通过三条控制总线进行切换?

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fred、

    在 DCP 模式下、某些 Apple 设备的充电电流可超过1.5A、例如 iPadAir 2.2A、iPad4 2.2A、iPadAire2 1.8A。 3A 持续电流是为了确保我们的器件能够提供足够的电流器件可能会灌入。

    如果一个器件被插入、这个器件将检测 VBUS、然后器件将在 D+/D-上发送检测信号。 我们的器件将以您配置的充电模式(SDP、CDP、DCP)回复此信号。 然后器件将识别所需的模式和灌电流。

    很抱歉错过了您的主题、请随时提出任何问题、我将在24小时内回复您。 如果您认为我的答案解决了您的问题、请单击"这解决了我的问题"按钮。

    此致、
    Bob