This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV221:固定输出电压下的输入电平变化

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697568/lmv221-variation-of-input-level-at-fixed-output-voltage

器件型号:LMV221

您好、支持团队、

我对 LMV221有疑问。

[问题]
输出电压为1.5V 时、输入电平的变化如何?
输入信号的频率约为400MHz。

客户现在正在使用 LMV221。
客户正在研究设计、以便在输出电压为1.5V 时应用反馈。

最好的雷加
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tachibana-San
    我们已收到您有关 LMV221的问题。 有人很快会提供更详细的回复。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tachibana 先生:

    我使用 LMV211EVM 进行了测量。 在400MHz 输入下、当输入功率为-14.93dBm 时、可实现1.5V 输出。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    非常感谢您测量我想知道的值。
    这很有帮助。

    我们将向客户分享这些信息。

    此致、
    M. Tachibana