This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:Eyescan 使用我们的定制板

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704344/sn65dp159-eyescan-useage-with-our-custom-board

器件型号:SN65DP159

我们在电路板上使用 sn65dp159、并希望看到眼图。  是否有办法将眼罩工具与 totalphase aardvark 结合使用?  如果不是、如果我们购买了 sn65dp159评估板、我们是否可以将其连接到电路板、以便让通过 USB TI 芯片连接到 i2c 发生器的 eyescan 软件连接到电路板?

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们没有用于 EyeScan 的源代码、但如果您可以访问电路板上的 I2C、则可以将其跳线连接到 DP159 EVM 的 J4/J6上的引脚1 (请勿安装任何跳线)、您 将能够在电路板上运行 EyeScan。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    JMMN