This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:输出电压

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703552/am26lv31e-output-voltage

器件型号:AM26LV31E

您好!

我的客户对 AM26LV31E 有疑问。

[问题]

VOH (最大值)为?V

当 Vcc 为3.3V 时、他们认为 VOH (最大值)为3.3V。

此致、  

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kudo-San、您好!

    您是正确的-器件无法输出大于 VCC 的电压、因此这可以被视为 VOH 的上限。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    感谢您的评论!

    此致、

    Kaede Kudo