This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:用于 CAT5和 CAT1电缆的 TMDS181?

Guru**** 2939090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704105/tmds181-tmds181-for-cat5-and-cat1-cable

器件型号:TMDS181

尊敬的先生:

        TMDS181是否支持 CAT5和 Cat6电缆?  它可以支持多少长度的电缆? BTW,如果我们只需要4K2K 30Hz 的时序 ,我们是否可以通过 HW 来设置 TMDS181而不使用 I2C?

最恰当的考虑

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我们尚未验证采用 CAT5/6电缆的 TMDS181。 TMDS181可支持4K2K 30Hz (或更低)和4K2K 60Hz (不带 I2C)-它将自动调整时钟速率和终端。

    此致、
    JMMN