This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:电路集成。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702101/max3232e-circuit-integration

器件型号:MAX3232E

我正在尝试将其集成到我大学的设计项目中、但我在理解某些功能时遇到了困难。 该产品是否通过 DIN1或 DIN2引脚放大? 从我可以看出、电容器的用途是平滑输出信号、但它们是否需要是数据表中列出的电容器? 我看到一个原理图、其中有多个输入进入 IC、如果信号连接到电容器专用引脚、会发生什么情况? RS232线路进行了哪些转换? 是否有可查看的示例电路设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    此芯片设计用于在逻辑电平信号(DIN、ROUT)和 RS-232电平信号(DOUT、RIN)之间进行转换。 当尝试通过电缆从微控制器或 UART 等低压数字器件(可在3.3V 或5V 等电源电压下运行)向其他一些设计用于实现 RS-232接口的系统发送数据时、这种方法非常有用。 由于 RS-232信号在地电压上下摆动相当大的电压、因此 MAX3232E 芯片还需要能够生成这些大的正负基准电压以供使用。 这就是 C1/C2/V+/V-引脚的输入位置。 这些电荷泵用于实现"电荷泵"、该电荷泵能够首先获取 VCC 电源并将其升压至 V+处的更大电压(通过从 VCC 向上充电"飞跨"电容器、然后使用它在"储能"电容器上转储电荷) 然后获取 V+电压、并在 V-轨上对其进行负值复制(使用类似的技术)。

    考虑到这一点、您可以查看数据表中的图7以了解所涉及的典型外部组件。 在这种情况下、将在线路上传输的数据首先输入到 DIN 引脚、收发器将获取数据并在 DOUT 引脚上将其提升到 RS-232电平(例如、用于通过电缆传输)。 同时、收发器将在 RIN 引脚上接收 RS-232电平、并在 ROUT 引脚上将相应的逻辑信号输出到 MCU/数字器件。

    祝您在项目中好运!

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用电容、这是否意味着需要更高的轨电压? 如果不是、我是否需要该芯片的单独电源轨电压来增加超过3.3V 或5V I OUT 的输出电压? 这是在数字电路中、因此目前所有器件都以5V 和 GND 运行。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    很抱歉耽误你的时间。 是的、使用电容器时、无需为芯片提供3.3V 或5V 电压轨以及接地端。 然后、RS-232通信所需的较高电压将由收发器的电荷泵生成、并可在 V+和 V-引脚上观察到。 如果您想了解有关电荷泵操作的更多信息、请参阅此博客:

    e2e.ti.com/.../how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。 我相信我已经使它正确连接、它应该能很好地工作。