This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1791:SN65HVD1791

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1791

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703639/sn65hvd1791-sn65hvd1791

器件型号:SN65HVD1791

SN65HVD1791故障保护 RS-485收发器(数据表 SLLS872I–2008年1月–2015年8月修订):

在 kΩ 表第22页、kΩ 说明"在瞬态事件期间、为使能线路使用1 μ A 至10 μ A 的上拉和下拉电阻器来限制这些线路中的噪声电流"。

在我们的其中一个设计中、未使用此类电阻器、我们面临的问题表明、即使不发送数据、也需要驱动另一端的 RS-422器件。 因此、这似乎不符合 总线上没有驱动器主动驱动线路时出现的空闲总线条件。

缺少此类电阻器能否解释上述内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erlend、您好!

    当您说需要驱动另一端的器件时、您的意思是什么? 您的意思是它错误地接收到一个"起始位"并且需要做出响应吗? 或者它需要在空闲期间传输一个电平以正确偏置总线? 还是其他东西? 我想确保我们完全理解行为、然后再尝试将其与根本原因联系起来。

    谢谢、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我是说另一端的驱动器处于激活状态、设置了定义的电平、这意味着可以避免总线上没有驱动器主动驱动时出现的空闲总线情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erlend、您好!

    什么驱动应用中每个器件的使能引脚(DE 输入)? 我们希望只有当两侧都设置为 DE=0V 时、驱动器总线线路(Y 和 Z)才会变为空闲状态。 数据表中推荐的电阻器的目的是在 MCU 的驱动强度不够高时防止瞬态噪声意外启用驱动器。
    在您的应用中、两侧的 DE 输入是否都被驱动至0V?

    此致、
    Max Megee