This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84 LVDS 规格是否参考 IEEE 1596.3-1996或 ANSI TIA/EIA-644?

Guru**** 2541520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703851/sn65dsi84-does-the-sn65dsi84-lvds-spec-refer-to-ieee-1596-3-1996-or-ansi-tia-eia-644

器件型号:SN65DSI84

您好、Sirs、

作为标题、  

SN65DSI84 LVDS 规格是否参考 IEEE 1596.3-1996或 ANSI TIA/EIA-644?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    我相信这是 ANSI TIA/EIA-644、但我们将确认并在明天返回给您。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    它是指 ANSI TIA/EIA-644。

    此致、
    I.K.