This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF210:关于 eCPRI 应用

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704245/ds250df210-about-ecpri-application

器件型号:DS250DF210

您好!

DS250DF210是否适用于 eCPRI 数据速率?  

此致、

Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    DS250DF210 VCO 的运行速率范围为20.6Gbps 至25.8Gbps、并在此范围内进行2、4、8分频。 我知道 CPRI 速率为24.33Gbps;但是、我不确定 eCPRI 速率、但只要它在 VCO 范围内并除以2、4或8、我们就应该能够锁定。 如果您发现 eCPRI 价格、请告诉我。

    此致、Nasser