This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:

Guru**** 2927490 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810, DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704077/ds280br810

器件型号:DS280BR810
主题中讨论的其他器件: DS280BR820

尊敬的:

  

     它可以支持多长时间的传输距离? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mick、

    DS280BR810和 DS280BR820是线性均衡器。  它们提供高频增益、有助于延长串行链路传输-接收距离。  很难在可能的链路扩展名上输入确切的数字、但如果布局正确 、这些器件会在典型链路预算中增加15dB。  实际距离会因传输线路介质、材料 和设计而异。

    此致、

    Lee