This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:电流限制和模式选择

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700190/tps2543-current-limiting-and-mode-selection

器件型号:TPS2543

您好!

我想知道当器件尝试使用比先前设置的限值更大的电流时、IC 如何调节电流。  
数据表提到 IC 相应地降低电压、但不介绍如何降低。  

此外、我计划使用 IC 为数据线另一端没有主机的器件充电。  
是否仍然可以将器件置于仅允许使用数据线消耗500mA 电流的模式?

感谢你的帮助

此致、
Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    问题1.

    在过流情况下、通过增大电源开关上的压降来降低输出电压。 数据表的这两个部分中概述了它。

    问题2.

    是的、这仍然是可能的。 只是不要将任何东西连接到 DM_OUT 和 DP_OUT 引脚、并将芯片配置为数据表中真值表中定义的 SDP 模式。 这会将电流限制限制为500mA、因为这是 SDP 充电器能够按照 BC1.2规范输出的最大电流。

    请告诉我这是否能回答您的问题! 如果是、请单击此选项可解决我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    感谢您的详细回答。 问题2应通过这个答案来解决。

    还有一个小问题需要澄清主题一。 电源开关在 IN 和 OUT 之间串联、就在电流感测之后?
    由于具有电压调节功能、连接的器件会降低其电流以匹配新的供电电压?
    在这些情况下、由于连接的器件停止充电、电压和电流不会振荡
    那么、IC 会升高电压、环路会重新开始吗? 我的器件和用于模拟压降的小电阻器存在此问题。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    不、我认为这不会是问题。 连接的器件不会降低其电流、TPS2543只会将电流调节到更小的值。 在正常电流调节条件下不应出现压降。

    但是、如果存在某种短路、则器件会使用其过流保护功能。 下面是另一个使用相同过流保护的器件的示波器截图。 最初会出现较大的电流尖峰。 该器件会识别这种情况、并降低电压、从而帮助限制电流。 此时、内部定时器被使能、经过 X 时间后、VBUS 被禁用。

    请告诉我这是否有助于回答您的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    恐怕您的回答会提出新的问题。 也许更详细地描述我的计划和当前来源会有所帮助。
    我计划通过5V 5A 降压转换器为多达七个器件充电、并希望使用电流调节器 IC 在这些器件之间分配电流、并关闭不需要充电的器件。  

    每个器件的电流限制将设置为500mA。 当器件消耗的电流超过500mA 时、IC 会如何反应?  
    它是否会在您上面提到的特定时间段后关闭?

    此致、

    Tim Riese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    如果您将 TPS2543置于 SDP 模式、则便携式器件的电流拉取值绝不会超过500mA。 便携式设备知道它已连接至 SDP 充电器、并且知道它只能在最大电流为500mA 的情况下充电。 因此、我上面提到的情况不会发生。