This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:TUSB542交流耦合电容器

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704066/tusb542-tusb542-ac-coupling-capacitors

器件型号:TUSB542

大家好

我想问为什么我们需要添加一个交流耦合电容器。  

我们需要添加此项的好处是什么。  

我想其中一个原因是将直流电压与 IC 隔离。 添加此交流耦合电容是否有任何其他考虑因素。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    交流耦合电容器将阻断直流电压、以便器件的接收器具有正确的共模。 需要使用交流电容器、唯一的考虑因素是它们全部为100nF、并且尺寸为0603或0402。