This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:RM48L952

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703668/ccs-rm48l952-rm48l952

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件: DP83640

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

用于 PHY 器件的 DP83640。 是否有用于 RM48L952至 DP83640网络通信的演示代码。

此致、

Anand。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    我们提供了适用于 DP83640的 Linux 驱动程序和软件设计指南: www.ti.com/.../toolssoftware
    您可以使用这些工具来创建自己的软件。 我们没有用于 RM48L952的特定软件。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。

    我们将 C 程序用于我们的应用。

    是否有任何 C 驱动程序或演示代码可用于与 DP83640连接的任何其他控制器?



    此致、

    Anand