This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:10G 配置

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703830/ds250df410-10g-configuration

器件型号:DS250DF410
主题中讨论的其他器件:SIGCONARCHITECT

您好:

我想查看我们客户的10Gbps 应用配置代码。

除了需要将 Reg_0x2F 设置为[00]或[10]、还需要修改有关其寄存器设置的建议吗?  

===

CH0:SFP 至 LX2160 (模块到主机)入口

 

I2C MD 0x1b 0xF1 1.

I2C MW 0x1b 0xFC 0x01    //通道0

 

I2C MW 0x1b 0x00 0x04

I2C MW 0x1b 0x0a 0x0c

I2C MW 0x1b 0x2F 0x00

I2C MW 0x1b 0x31 0x40

I2C MW 0x1b 0x1E 0x20

I2C MW 0x1b 0x3D 0x80

I2C MW 0x1b 0x3D 0x00

I2C MW 0x1b 0x3F 0x40

I2C MW 0x1b 0x3E 0x40

I2C MW 0x1b 0x3D 0x0E

I2C MW 0x1b 0x3F 0x02

I2C MW 0x1b 0x3E 0x01

I2C MW 0x1b 0x0A 0x00

 

 

CH1:LX2160至 SFP (主机到模块)出口

 

I2C MD 0x1b 0xF1

I2C MW 0x1b 0xFC 0x02    //通道1

 

I2C MW 0x1b 0x00 0x04

I2C MW 0x1b 0x0a 0x0c

I2C MW 0x1b 0x2F 0x50

I2C MW 0x1b 0x31 0x20

I2C MW 0x1b 0x1E 0x08

I2C MW 0x1b 0x3D 0x80

I2C MW 0x1b 0x3D 0x00

I2C MW 0x1b 0x3F 0x40

I2C MW 0x1b 0x3E 0x40

I2C MW 0x1b 0x3D 0x0E

I2C MW 0x1b 0x3F 0x02

I2C MW 0x1b 0x3E 0x01

I2C MW 0x1b 0x0A 0x00

===

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    我们只需设置寄存器0x2F[7:4]=4'b0000即可。
    此外、最好在此设置之后重置器件。 您可以通过设置来执行此操作:
    0x0A[3:2]= 2'B11
    0x0A[3:2]= 2'00

    如果您的客户可以在其电路板上放置一个用于 SMBus 接口的连接器:SDA、SCL 和 GND、这将是一个好主意。 这将使我们能够使用 SigconArchitect GUI 直接控制器件。

    以下是我的电子邮件地址:Nasser.mohammadi@ti.com。 请告知我们该项目的应用程序。

    此致、Nasser