This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:防击穿

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703885/ucc21520-q1-shoot-though-prevention

器件型号:UCC21520-Q1

我将使用该驱动器作为半桥驱动器、并希望防止发生击穿。

如果将死区时间配置为1us、同时使 INA 和 INB 变为高电平的时间超过1us、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    感谢您关注 UCC21520-Q1。 配置死区时间后、器件将在所有情况下防止击穿。 因此、如果 INA 和 INB 都为高电平、OUTA 和 OUTB 都将为低电平。 这与数据表(第24页)图35所示的"条件 E"相同。

    此致、
    将要执行的操作