This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534:最大结温和最大功耗

Guru**** 2796825 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9534, PCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701974/pca9534-max-tjunction-and-maximum-power-dissipation

器件型号:PCA9534
主题中讨论的其他器件:TCA9534

大家好、团队、

 PCA9534PWR 的额定环境温度高达85摄氏度、最大存储温度高达150摄氏度。

您能否共享器件的最大结温和最大功率耗散。

我的客户希望能够判断该器件是否可用于其应用。

 

谢谢

Kathrina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kathrina、您好!

    我想为9534 (TCA9534)推荐 TCA 系列、因为这可以修复 PCA9534先前已知的一些问题。 TCA 系列通常具有更高的价格竞争力、5V 耐压、并与 PCA 系列引脚对引脚兼容。

    "您能否共享器件的最大结温和最大功耗。"
    可以通过取绝对最大 Vcc 和 ICC 值来估算最大功率耗散。 在最坏的情况下、我的估计将其设置为1.5W。

    最高结温是一个小问题 通常、我说最高结温应接近最高存储温度、但要确保125C 是为客户提供更安全的数字。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否为外壳的热阻结提供一个值。

    我们使用 PW 封装。

    谢谢、
    Harald
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harald、

    我应该能够做到这一点、这将要求我提出一个热建模仿真请求。 根据队列中的其他请求数量、这可能需要长达两周的时间(通常在3天内获得反馈)。

    当我听到散热请求的结果时、我会向您更新。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harold、

    我得到了热结果:

    -Bobby