This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:动态帧速率感应/更改函数

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702315/sn65dsi86-dynamic-framerate-sense-change-function

器件型号:SN65DSI86

大家好、

我们的面板在 EDID 中具有两种不同的帧速率(高和低)、处于空闲状态的系统将请求面板进入低刷新率。

那么、我们想知道 DSI86是否支持动态帧速率感应/更改函数?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、DSI86不支持动态帧速率更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSI86是否可以通过其他方式更改帧速率? 我的意思是先休息 DSI86、然后重新连接链路并更改帧速率、就像这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我错了、DSI86并不关心帧速率。 在更改帧速率时是否更改 DSI 时钟? 此外、在更改分辨率或帧速率时、您无需重新链接训练。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qualcomm 告知他们可以动态增加/减少消隐区域以更改帧速率

    您能否提供电子邮件地址? 我想与 Qualcomm 工程师创建一个邮件主题、以讨论此主题。

    谢谢、

    汉普顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请接受我的友谊、我将向您发送我的电子邮件。