This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65EPT21:RS485至光纤介质转换器

Guru**** 2948600 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65EPT21, SN65LVELT22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703792/sn65ept21-rs485-to-optical-fiber-media-converter

器件型号:SN65EPT21
主题中讨论的其他器件: SN65LVELT22

我想制作 RS485到光纤介质转换器。 请确认这些部件是否适合制造转换器。 请推荐 me.e2e.ti.com/.../7607.RS485-to-optical.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suvra、

    这应该原则上起作用。 SN65EPT21将接受 PECL 输入并将其转换为 LVTTL 输出、而 SN65LVELT22将 LVTTL 输入转换为 PECL。

    此致、
    相位