请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MAX3243 接收器 MAX3243CDBG4具有 C1+-和 C2+-、
这些引脚必须连接1uF 电容器。
这些引脚的功能是什么、为什么需要 CAP?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
接收器 MAX3243CDBG4具有 C1+-和 C2+-、
这些引脚必须连接1uF 电容器。
这些引脚的功能是什么、为什么需要 CAP?