This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS82:主机侧 SN75LVDS83B、平板显示侧 SN75LVDS82

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82, SN75LVDS83, SN75LVDS83B, DS90CR286A, DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703269/sn75lvds82-host-side-sn75lvds83b-flat-panel-display-side-sn75lvds82

器件型号:SN75LVDS82
主题中讨论的其他器件: SN75LVDS83、 SN75LVDS83B、 DS90CR286A、 DS90CF386

大家好

如果我们问 SN75LVDS82和 SN75LVDS83、您是否介意?
通常、对于主机侧 SN75LVDS83B、平板显示侧将为 SN75LVDS82。
那么、是否可以使用 DS90CR286A 而不是 SN75LVDS82?
如果您有任何设备、您能告诉我们吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好、

    DS90CR286A 在时钟的上升沿选通数据、而不是像 SN75LVDS82那样选通下降沿。 如果这是一个问题、他们可以改用 DS90CF386、后者也会在下降沿选通数据。

    此致、
    I.K.