This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:DS90UB927Q-Q1应用

Guru**** 2549560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703224/ds90ub927q-q1-ds90ub927q-q1-application

器件型号:DS90UB927Q-Q1

你好  

我们有一个新项目将使用 DS9 系列芯片实现 LVDS 到 FDLINK 3然后 FDLINK 3到 LVDS、同时使用 FDLINK 3 传输功率--POC 函数

电源的电压和电流约为24V、800mA。

我的问题如下所示、

 考虑到 DS9 系列芯片的方方面面、传输的最大功率是多少?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    不建议使用 PoC 为另一端提供24V@800mA 的电源。有关 PoC 设计的详细信息、请参阅 www.ti.com/FPD-Link、其中包括如何设计 PoC 电路和网络。
    作为一种备选解决方案、您可以在此应用中使用 STQ、1线对电缆用于高速信号、另一线对用于电力传输、谢谢。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是 STQ 解决方案? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统中的电缆是什么? STQ 或 STP?

    作为一种备选解决方案、您可以在此应用中使用 STQ、1线对电缆用于高速信号、另一线对用于电力传输、谢谢。

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jun强 SHi"]

    系统中的电缆是什么? STQ 或 STP?

    作为一种备选解决方案、您可以在此应用中使用 STQ、1线对电缆用于高速信号、另一线对用于电力传输、谢谢。

    Steven

    [/报价]

    >我们计划使用更少的导线和更少的光,以更好地实现电缆解决方案。

    > STQ 和 STP 的全名是什么?  您能为我解释一下 STP 解决方案吗?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiangqin、

    从系统应用的角度来看、我们不建议您将 PoC 解决 方案用于24V@800mA 的应用、因为它具有高电源纹波并且需要 PoC 的电感器额定电流规格的特殊要求。有关详细信息、请参阅 PoC 应用上的 www.ti.com/FPD-Link。 注释。

    关于 STQ、在中包括四屏蔽双绞线、一对可用于高速信号、另一对用于电力输送。 STP 只有2根屏蔽双绞线。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。