This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:晶体老化规格要求

Guru**** 2772365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703217/dp83822i-crystal-spec-requirement-for-aging

器件型号:DP83822I

大家好、

您能告诉我晶振老化规格的要求吗? 频率容差规格(±50ppm)要求是否包括10年运行时的老化? 例如、在以下规格中、每个规格可以满足数据表136中的要求、但如果考虑10年运行、我们是否应该在±22ppm 上添加±5ppm×10年=±50ppm?

规格)   

频率容差:25°C 时为±15ppm

±22ppm -40C 至85C

频率稳定性1年老化:±5ppm

感谢您的支持。

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San、您好!

    频率容差和稳定性相互独立。 两者之间的 ppm 偏差可以加在一起、总 DP83822可以处理+/-100ppm 的时钟偏差。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddha、

    感谢您的评论。 我明白了。 谢谢!