This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:驱动器/接收器开关特性最大值

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702761/tcan1042h-driver-receiver-switching-characteristics-maximum-values

器件型号:TCAN1042H

大家好、

我的客户想知道驱动器/接收器开关特性(*1)的最大值。
 数据表中仅描述了典型值。

 *1)驱动程序:  tpHR、tpLD、tsk (p)、tr、tf
    接收器:tpRH、tpDL、TR、TF

请告诉我。

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中野-圣、

    对于 CAN 器件、总环路延迟通常是设计系统时更有用的参数、因为环路延迟最终会限制总线长度以及总线上 CAN 节点和无源器件的数量。 总环路延迟在数据表中列出、具有最小、最大和典型值、并包括 tpHR、tpLD、tpRH、tpDL 以及上升和下降时间造成的延迟。

    话虽如此、我能够找到 TCAN1042的特性数据、从而为这些参数提供最大值测量值。

    驱动器

    最大值
    tpHR 82.0ns
    tpLD 58.4ns
    Tsk (p) 24.69ns
    TR 50.1ns
    Tf 54.18ns

    接收器

     

    最大值
    tpRH 70.2ns
    tpDL 70.5ns
    TR 12.0ns
    Tf 11.15ns

    对于最大值、通常可以在较高的温度下看到这些值。 对于额定温度、数据偏离数据表中的典型值。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的快速回复。

    我知道您没有测量最大值。
    请在下面通知我。

    ①每个值的计算过程。

    ② tsk (p)的定义为|tpHR-tpLD|。
       根据此定义计算、tsk (p)变为23.6ns (= 82.0ns-58.4ns)。
      但是、建议值为24.69ns。
      有什么区别?

    ③由于总环路延迟的典型值与最大值之比约为1.6、
      如果该值统一乘以每个开关特性的典型值、
       以下值作为最大值获得。

      作为一个估计、这种理解是否错误?

      驱动器
                     最大 典型值
       tpHR    120ns       75ns
       tpLD     88ns        55ns
      tsk (p)  32ns         20ns
       TR        72ns        45ns
      TF         72ns        72ns

      接收器
                            最大典型值
       tpRH   104ns      65ns
       tpDL    80ns      50ns
      TR        16ns      10ns
      TF        16ns       10ns

    此致、
    富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中野-圣、

    1. 这些值取自在开发此器件时记录的 ATE 参数表征矩阵。 在-40个单元以及-55°C、25°C 和125°C 下进行了测量。 在该矩阵中 、给出了单位内最小、最大和典型值的平均值、还给出了 σ 3σ 6σ、+/-k Ω 和+/-k Ω。  
    2. 如果测量一个单位的参数、该公式为 true。 由于这些参数是40个单元的平均值、因此我共享的表中的值可能与公式稍有不同。
    3. 您是否从源获得了1.6倍频器? 如果您或客户只是尝试对某些系统设计决策进行粗略估算、这是可以的、但最终最好了解所有部件(收发器、无源器件、控制器、电缆等)集成后的系统参数。 这对于软件定时消息和正确采样至关重要。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric - San、

    感谢您的合作。
    您的答案非常有用。
    谢谢!!

    此致、
    富米奥·纳卡诺