This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867工作问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702728/dp83867e-dp83867-working-issue

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件:AM4372

你(们)好,先生  

我们使用 AM4372来集成 DP83867 PHY。  

解决 了1000M 中的数据包丢失问题。 但它在10/100模式下工作良好。

请提供建议并感谢您的帮助。

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yimin、您好!

    您能否提供有关您用于此测试的数据类型的更多详细信息? 什么是 IPG?

    电缆长度是多少?

    您是否可以共享原理图?

    在建立1G 链路后,是否可以读取寄存器0x32、0x86、0x6E 和0x6f?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    谢谢。 这是硬件问题。

    BR
    Yimin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yimin、

    我假设这是电路板上的应用级问题。 我很高兴你能让它现在工作。

    此致、
    Aniruddha